欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型机的基本构造

  • 2022.03.10 13:39:39
  • 米思米
  • 2374

 注塑成型机是用于将塑料材料加工成流体状态后注入模具型腔,并打开模具取出固化成型产品的设备。如今,世界上的主要工业国家如同相互竞争一样有许多制造商在制造、销售各种品种的注塑成型机,这些设备并非按照统一的标准结构生产制造,而是根据其适用用途、尺寸、精度等不同,有着多种多样的结构。市场上最为普及的常规注塑成型机,主要采用如下结构。

1)使用材料:热塑性塑料用

2)塑化/注塑结构:螺杆在线方式

3)动力源:液压式、电动式、混合式(组合使用液压式和电动式)

 注塑成型机一般由以下功能部件构成。

1.    塑化装置

 普通热塑性塑料的原料以粒料(颗粒)的形式在市场上销售,必须对粒料进行加热熔融,使其具有流动性后才能进行注塑成型。用于这一目的的装置就是塑化装置。塑化是指使其处于熔融状态,从而能够进行塑性变形。塑化装置主要采用如下结构。

1)柱塞式

2)在线螺杆式

3)柱塞预塑化式

4)螺杆柱塞预塑化式

 上述方式的共同点在于,都是将粒料放入料筒中并利用电加热器从料筒周围加热以进行塑化。

 向加热部分供应粒料的方法,包括柱塞式和旋转螺杆式。柱塞式是通过柱塞前进向被加热部分供给粒料的结构。与此相对,螺杆式则是通过旋转雕刻有螺旋槽的螺杆,使颗粒在螺旋槽中前进并将其供给到加热部分的方法。这些方法各有利弊,需要根据材料、成型产品、投资成本等相应选择。

 塑化设备必须考虑的事项之一就是塑化能力。塑化能力是指单位时间内能够准备完成的可注塑熔融塑料的体积,这一能力影响可进行注塑加工的成型产品的体积。因此,对于大体积的成型产品,需要准备塑化能力更大的塑化装置。

推荐商品

用于注塑成型机加热器节能的“Gunze
  Eco Cover
(标准可拆卸绝热罩)”

拉丝对策 减少碳化物 磨损对策注塑成型机用喷嘴

注塑成型机的基本构造

注塑成型机的基本构造

米思米

米思米

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities